This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-DEVPACK:MMWAVE-DEVPACK 关于 SDK 和驱动程序问题

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-DFP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613876/mmwave-devpack-mmwave-devpack-about-the-sdk-and-the-driver-question

器件型号:MMWAVE-DEVPACK

大家好、

客户希望使用 MMWAVE-DEVPACK。  MMWAVE-DEVPACK 是否需要驱动程序和 SDK?

用户指南显示、它需要 FTDI 驱动程序。 MMWAVE-DEVPACK 是否仅需要 FTDI 驱动程序?

客户可以在哪里下载 FTDI 驱动程序? 哪些驱动程序是  毫米波 SDK 上的 FTDI 驱动程序

封装?   毫米波 SDK 安装程序是否 是 FTDI 驱动程序?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    您是对的、可以使用 SDK 软件包中提供的适用于毫米波 DevPack 的 FTDI 驱动程序。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    在 SDK 软件包中、我不确定 FRDI 驱动程序是哪个软件。 那么、您会详细解释一下吗?

    哪些驱动程序是毫米波 SDKpackage 上的 FTDI 驱动程序? FTDI 驱动程序是 毫米波 SDK 安装程序还是 MMWAVE-DFP ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    在 mmWave SDK isntelation 中,您可以在以下文件夹位置找到 FTDI 驱动程序:\mmWave_SDK v01.00.05\tools\FTDI\

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    好的。 谢谢。