This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:雷达辅助:HSDC Pro v4.7

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613204/awr1642boost-radar-sudio-hsdc-pro-v4-7

器件型号:AWR1642BOOST

各位专家:

我将 Rader Studio v1.7.4.0与 HSDC Pro V4.5配合使用、此系统工作正常。
我们的客户告知我们、HSDC Pro v4.7现已推出并已安装。
据他说、对于 HSDC Pro v4.7、它会询问"无固件、请选择一个器件将固件加载到电路板中。" 一遍又一遍地运行。

程序:
 1. HSDC Pro v4.7运行。
 2."无固件。 Pease 选择一个器件、将固件加载到电路板中。"  -->好的
 3. 选择 AWR16xx_LVDS_4Channel....... 提供了一个示例。
 4. "是否要更新 ADC 的固件?" -->是的
 5. "无固件。 Pease 选择一个器件、将固件加载到电路板中。"  再次显示。

我还没有测试过它、但 V4.7似乎不起作用。

如果有人认为它适用于 v4.7、请告诉我。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hitoshi San、您好!
    HSDC pro v4.7已经过测试、应该可以正常工作。 他们能否仔细检查5V 电源电流额定值? 它的额定值应为>= 4A。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    是的、我们确认 HSDC Pro v4.7工作正常。
    感谢您指出电源。
    将检查客户的5V 电流情况。

    我还要求检查应该从 MMWAVE_DFP_00_07_00_04中正确安装的 FTDI 驱动程序。
    您将不断了解最新信息。

    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    重新安装所有 FTDI 驱动程序后、HSDC Pro 的状况相同。
    现在、已检查了5V 条件。
    很快就会与您分享。
    此致、
    Hitoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    客户为 TSW1400使用了最大电压为5V 1.8A 的电源。
    在另一个5V 电源之后、采用了最大5A 电流、HSDC Pro 和 Radar Studio 均已正常工作。
    非常感谢您为我们提供适当的建议。

    这一问题已解决并结案。
    此致、
    Hitoshi