This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:聚酰亚胺还是聚丙烯?

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/608446/tmp007-polyammide-or-polypropylene

器件型号:TMP007

我们正在使用真空食品加工机。 我们的要求是在处理后测量食品在塑料袋中的温度。 塑料袋可以是聚酰亚胺或聚丙烯。 这种塑料是否适用于 Ir 读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francesco、

    TMP007的温度读数基于所测量物体的黑体模型、因此塑料将根据其厚度和与袋中的食物的相对程度影响读数。 然而、TMP007数据表提供校准方案来表征您的应用中的噪声并获得准确的读数。 在这两种校准方案中、窄范围校准方案(数据表中为8.2.2.2.1)更适合您的应用、因为您的食物预期温度范围有限。 希望这对您有所帮助

    将会
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道聚酰胺。 但我使用的是聚丙烯。 我们使用的样本不是视觉上的无余样本、看起来像毫白色。 我们使用了0.4mm 薄膜。 它不是很灵活、可将 IR 信号强度降低50%。