This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:寄存器和输出块

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613709/opt8241-cdk-evm-register-and-output-block

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!
我n´t 了 OPT8241文档、我无法理解 outputblock 是如何工作的、我无法确定它是如何发送数据的。 该文本显示它有两个输出选项:串行和并行,但如何设置我想要的输出选项? 除了输出数据、我如何解读 VD_QD 和 VD_SF 控制信号?
关于 I2C 控制的寄存器,我只需要配置 TG 和 DE 寄存器(0x58和0x5C)?

谢谢。

佩德罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    OPT8241由 OPT9221控制、仅与 OPT9221进行通信。 请参阅此处提供的 OPT9221数据表: www.ti.com/.../opt9221

    OPT9221默认以8通道并行模式发送数据。

    此致、
    Anand
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不n´t OPT8241有两个输出接口选项的原因,是否有改变输出的方法我希望它与 OPT9221通信?我对 OPT8241和 OPT9211之间的 I2C 通信仍有疑问, OPT8241内名为 Register 的块的功能是什么,它接收 I2C 值,我的意思是,该寄存器用于设置单次或连续的读/写操作?


    此致、

    佩德罗