This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:ILLUM_HEX-LED 电源

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD17308Q3, CSD13381F4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613035/opt8241-cdk-evm-power-supply-of-illum_hex_led

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

大家好

我阅读 OPT8241-CDK-EVM IB 10-50_REV2P0V1.pdf

LED (6个系列)的电源线(ILLUM_HEX-LED)连接到电源


此 电源不是 TI 的 IC 吗?

此致

高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LED 由 IOutBoost 供电、IOutBoost 由 TPL0102-100RUCR (U9)、CSD17308Q3 (X1)和 CSD13381F4 (U8)组合提供、它们是 TI 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    感谢您的快速响应。
     
     它是否指的是第7页上显示的方框图?

    我的客户希望在汽车中使用它。

    ULM3429mH/NOPB 有一个车载产品(Ulm 3429-Q1)
    TPL0102-100RUCR 没有汽车类商品。
    是否有推荐的 IC 可替代?


    此致
    高志林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于汽车应用、请将您的问题直接发送至 ti-3dtof@list.ti.com。