This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241-CDK-EVM:是否可以跳过9221外部接口

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613371/opt8241-cdk-evm-can-i-skip-9221-external-interface

器件型号:OPT8241-CDK-EVM

您好!

  有一些9221连接器、  如果跳过这个 接口、我会漂移它是影响调试还是更改性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该连接器不是运行所必需的、但仅用于调试。 它通常未组装 CDK。

    Larry