This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443内容帮助

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613898/awr1443boost-awr1443-content-help

器件型号:AWR1443BOOST

大家好、

学生提问、

"我使用 AWR 1443 BOOST 来避免碰撞。 我希望从传感器收集原始数据、并使用 SPI 将其发送到 MSP430、以便当物体位于传感器的2cm 范围内时、我可以停止玩具电动汽车电机。 我将使用 mmWavelink 框架和 API 来完成该项目。 您能回答我的几个问题、以便我更好地理解。

首先、我在 TI 网站上观看了雷达编程模型视频、并成功配置了线性调频脉冲、帧和剖面参数等。 但是、我不了解如何使用 API 与毫米波传感器和毫米波前端进行通信 我已经了解了毫米波 SDK 随附的 MMW 演示、但它的级别要低得多、因此比毫米波 Link API 更难理解。 如果您能说明配置后要执行的操作以及我如何对这种防撞功能进行编程的话。 "

有人可以帮我解决这个问题吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据您的陈述、"已成功配置线性调频脉冲、帧和配置文件参数等... "、 我假设您能够使用 mmwavelink API 实现这一点。

    当  您从 AW1443器件的主 SS 调用这些 API 时、这些 API 用于配置毫米波前端(radarSS)。

    在使用 mmWaveLink API 配置前端时、您需要配置器  件的 EDMA、HWA (硬件加速器)和其他资源、以便在器件开始线性调频脉冲并获得已处理的对象结果时可以处理 ADC 原始数据。  

    要参考 MMW 演示中的数据处理、我建议 您浏览  demo\xwr14xx\MMW\docs\doxygen\html\index.html 提供的应用程序文档。  

    此致、

    Jitendra Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kaustuh、您好!

    您可能会发现以下主题对您有所帮助: CCS/AWR1443BOOST:Using SPI with AWR1443

    谢谢、

    Vaibhav