This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:AFE5809EVM 电流消耗

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809EVM, AFE5809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612723/afe5809evm-afe5809evm-current-draw

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件: AFE5809

您好!

我的 AFE5809EVM 电流消耗始终为410mA。 它以前是820mA。 我认为我也无法对电路板进行编程、但 AFE5809 GUI 可以检测 USB 电缆。  

你们能帮我们找出问题吗?  

感谢您的帮助!

此致、

Vatsal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vatsal、

    很抱歉您遇到电路板问题! 要进一步缩小问题的原因、请在下面找到一些建议:

    (1)根据 GUI 能够检测 USB 电缆的事实、您的问题可能不是软件问题。 但是、请尝试在另一台 PC 上下载 GUI、并查看在尝试对电路板进行编程时这是否会产生任何影响。

    (2)为了查看是否是硬件问题、您可以首先查看数据是否正在从 FT245L 芯片(原理图上的 U19)读取并写入实际芯片。 探测 SPI 线路将为您提供此信息。 请告诉我您看到的内容。

    在接下来的几天里、我将为您的问题寻求更多解决方案。

    此致、
    Sahana
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sahana、

    感谢你的答复。  

    1.我认为 GUI 正在工作。 我有另一个 AFE5809EVM、它使用的是相同的器件。  

    2.我的问题是功率。 不知道它为什么不同。 此外、我还检查 了 Power 的一些电压测试点、这不是它所认为的那样。