This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:对非易失性存储器进行编程

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613286/tmp007-programming-the-nonvolatile-memory

器件型号:TMP007

你(们)好

在 TMP007数据表的第7.4.3.1节"非易失性存储器编程"中

在图29的"Sample Flow"下、

您能不能告诉您应该怎么做才能"清除目标寄存器"? 需要写入的确切 I2C 字是什么

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解此流程可应用于器件中的任何寄存器非常重要。

    向目标寄存器写入值:首先配置要存储的寄存器。 您通常通过寄存器的指针来执行此操作。
    写入存储器访问寄存器地址2Ah:此操作写入 EEPROM。 您必须通过引用其寄存器指针来指示您要存储的寄存器。
    清除目标寄存器:将所有零写入您存储的寄存器。 执行该操作只是为了确认在以下步骤中所需的值被写入 EEPROM。
    写入存储器访问寄存器(2Ah)以将值从存储器加载到目标寄存器:此操作使用存储在该寄存器 EEPROM 中的信息加载寄存器。
    读取目标寄存器以验证编程:这是确认写入成功的最后一个操作。 您还可以对器件进行循环通电以确认写入成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白

    谢谢