This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何在电路板上电后重新配置电源管理芯片(P87524BRNFRQ1)。

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613752/awr1642boost-how-the-power-management-chip-p87524brnfrq1-is-reconfigured-after-the-board-is-powered-up

器件型号:AWR1642BOOST
Thread 中讨论的其他器件:AWR1642

您好!

     我注意到电源管理芯片 (P87524BRNFRQ1)连接在系统 I2C 总线上。 但我在演示程序中找不到任何通过 I2C 总线对其进行配置的代码。 我的问题是:

     (1)电源管理芯片是否在其默认模式下工作、在我们为电路板加电后、无需通过 I2C 总线进行任何配置即可正常启动。

     (2)我能否从 AWR1642板上的 I2C 总线断开电源管理芯片的连接。

     非常感谢。

刘丽鹏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    (1)电源管理芯片、具有一组 OTP 一次性编程寄存器。 无需其他 I2C 编程。

    (2) AWR1642未激活 I2C 总线、因此没有写入 I2C 端口的 MSS 代码。 您不需要
    断开 I2C、目前未使用。

    您可以编写自己的 I2C 器件、一旦连接到2根导线、就需要一个 I2C 从器件地址和单独的器件。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    为了添加 Joe 提到的内容、如果您确实需要更改 P87524BRNFRQ1配置、则 P87524BRNFRQ1器件数据表中会提到所有寄存器详细信息和 I2C 详细信息。 数据表中也提供了 I2C 地址。

    此致、
    Vivek