This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:重校准

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612513/tmp007-recalibration

器件型号:TMP007

您好!

我们的客户使用 TMP007时有疑问。

数据表 P15中提到了"条件下可能需要重校准"。

"6 物体和局部温度瞬变发生了显著变化。"

发生了什么重大变化?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    应使用覆盖应用中预期温度范围的数据执行校准。 校准是一个曲线拟合过程、因此您可以预期误差会随着校准温度范围的进一步增大而不断增大。 裸片温度变化比物体温度变化更难校正。 当超过校准裸片温度范围时、每10°C、物体温度误差就会增加1C。 但是、每次校准都是唯一的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好!

    感谢你的答复。

    TMP007校准指南 P7中介绍了这一点、如下所示。
    当 TDIE 的变化大于时、建议考虑使用瞬态校正模式
    5°C/分钟。
    "显著变化"是否意味着5度/分钟?

    客户将使用瞬态校正模式。 因为裸片温度将在测量时发生变化。
    客户是否每次都需要校准?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    瞬态校正是时域的滤波器。 我们建议客户在芯片温度快速变化时使用它、如您所述。 为了充分利用瞬态校正、客户需要调整 TC 系数。

    在不同的背景下使用了"重大变化"一词。 它用于温度范围。

    为了获得最佳性能、建议在客户的生产中校准每个传感器。 我们称之为个人校准。 我们的数据表假设客户将在生产前执行一次性系统校准。 我们称之为通用校准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好!

    感谢你的答复。
    当客户调整 TC 系数而未更改温度范围时、
    是否无需重新校准?

    此致、
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、调整 TC 系数时无需重新校准(更改其他系数)。 这是因为 TC 系数会影响时域中的滤波。 其他系数定义了接收到的辐射(在热电堆上产生的电压)与实际物体温度之间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    任您好、

    感谢你的答复。
    我将向客户反馈此信息。

    非常感谢、
    Naoki Aoyama