This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT87:TO92、数据表中的引脚错误

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613710/lmt87-to92-pin-mistakes-in-datasheet

器件型号:LMT87

在第6章(6引脚配置和功能)中、哪种配置适用于 TO92

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aleksandr、

    数据表的引脚排列表中存在错误。 LP 引脚图正确。

    TO-92 (LP)正确的引脚排列:

    VDD
    2.输出
    3.接地

    我们将更正数据表。

    开尔文