This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:角度范围热图(角度- FFT)

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DCA1000EVM, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1188788/awr1243boost-angle-range-heatmap-angle---fft

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:DCA1000EVM
尊敬的 TI 客户支持:  
我们按照以下工作流程(图(1))处理来自 AWR1243BOOST 的数据(通过 DCA1000EVM 采集板)。
 (1)
如果使用方向距离 DFT 执行 FFT、则我们有距离-轮廓。 方向多普勒 FFT、我们有一个热图(距离-速度)(图(2))

 (2)

如何生成包含雷达信息距离和角度物体的热图? 图(2)中的原始雷达立方体中是否存在该角度 DFT?

此致、
Tuan Trinh The
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tuan:

    您必须对零多普勒(静态二维 FFT) 2D FFT 数据应用角度 FFT、以获取静态范围-方位角热图。

    此致、

    高斯基