This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:校准开始和结束

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613031/tmp007-calibration-start-and-end

器件型号:TMP007

是否可以启动单次温度测量?

如果是-  

如何启动此功能? 具体的寄存器配置是什么?

我们现在如何准备好数据才能读取它?

TMP007如何进入睡眠模式? 含义-不会引起 RFI,并且会记住所有寄存器配置,因此不需要花费时间加载寄存器。

您能否告知进入睡眠模式所需的时间?

您能不能建议它退出睡眠模式的时间?

谢谢

Tal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的大多数温度传感器提供一次性(OS)功能、可启动单次温度测量。 TMP007不提供此功能、因为它容易受到热变化引起的误差的影响。 我们更希望 TMP007能够持续运行、以便在其自身的自发热下稳定下来。