This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:查找与校准相关的用户指南。

Guru**** 1955920 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP, AWRL6432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1186969/awrl6432-looking-for-user-guide-related-to-calibration

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:AWR6843AOP

尊敬的 TI 团队。

对于 AWR6843AOP、我可以找到用户指南或一些与射频校准相关的文档。

但 AWRL6432我找不到文档。

请告诉我这些文档的位置。

此致。

Choi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、崔:

    这是一个好问题。  让我与合适的团队成员联系、并尽快与您联系。  

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、崔:

    现在、我们还没有关于 AWRL6432射频校准的应用手册。   但是、如果您已经下载了 SDK、则可以在以下位置找到 DFP 文档:  

    C:\ti\mmwave_L_sdk_05_01_00_04\firmwave_dfp\docs\mmwave_dfp_low_API_documentation.chm

    您将在下图突出显示的主题中找到有关射频校准的文档。  

    最棒的

    Zigang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息

x 出现错误。请重试或与管理员联系。