主题中讨论的其他器件:LDC1314、 LDCCOILEVM、 LDC1101、 LDC1614
您好!
我想将 LDC1314Keypad - EVM 与传感解决方案 EVM GUI 连接、以读取 LDC1314的内部数据寄存器。
是否可以将其与传感解决方案 EVM GUI 连接?
谢谢、
Hitesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想将 LDC1314Keypad - EVM 与传感解决方案 EVM GUI 连接、以读取 LDC1314的内部数据寄存器。
是否可以将其与传感解决方案 EVM GUI 连接?
谢谢、
Hitesh
您好 Hitesh、
LDC1314KEYPAD-EVM 设计为独立应用、不与感应解决方案 GUI 配合使用。 如果您对可查看器件数据的16按钮键盘设计感兴趣、我建议您查看 适用于感应解决方案 GUI 的 TIDA-01102参考设计。 这款产品使用不锈钢板代替弹片、但仍是触控按钮应用。
此致、
Justin
您好 Hitesh、
为此、我建议从我们的 LDC 器件 EVM 之一开始。 如果您可以保证金属和传感器之间的距离恒定、则可以使用数据的移位来分辨 LDC1314或 LDC1614等器件的材料类型差异。 但是、如果情况并非如此、您可能需要考虑使用 LDC1101等器件来测量电感和 Rp、以帮助确定金属之间的差异。 所有这些器件都有自己的 EVM、如果您希望使用不同线圈尺寸进行原型设计、则可以将其与 LDCCOILEVM 配对。
此致、
Justin Beigel