This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:传感器的谐振频率

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611990/tdc1000-c2000evm-resonant-frequency-for-transducer

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件: TDC1000

您好、香榭丽舍

 

我的客户询问 TDC1000-C2000EVM。

客户更喜欢使用谐振频率为40kHz 的传感器。

 

Q)是否可以通过向 J9连接器提供外部时钟来驱动具有40kHz 时钟的传感器?

 

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Noboo 您好、

    为了驱动40kHz 传感器、您至少需要一个80kHz 输入时钟、因为 TDC1000的最小分频器为 x2。 不过、较高的时钟更可取、以便在设置器件的监听周期和消隐时具有更高的粒度。 只需确保除以2的幂时钟等于40kHz (80khz、160khz、320khz 等)。 如您所述、该外部时钟将通过 EVM 上的 J9 EXT_CLK 连接器应用。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    感谢您的回答。
    我想在下面确认。

    在本例中、我们是否必须修改 C2000的 GUI 或固件?

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noboo 您好、

    您无需修改 GUI 或 C2000固件。 EVM 上有一个跳线(JP1)、需要切换至 EXT 而不是 EVM、但这是唯一必要的更改。

    此致、