This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214:FDC2214

Guru**** 2544030 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1187737/fdc2214-fdc2214

器件型号:FDC2214
主题中讨论的其他器件: FDC1004

我们正在研究一个电容式感应应用、此应用具有8个单独的电容输入。 我们使用4通道 FDC2214来感测这些元件。

PCB 空间在此设计中非常紧凑。 由于空间有限、我们考虑在 FDC2214前面放置一个四路2:1模拟多路复用器(TMUX1574RSVR)、以便使用4输入 FDC2214依次监控8个通道。 这种多路复用器的想法可节省芯片面积(一个 FDC2214而不是两个)、但更重要的是、将18uH 大电感器的总数量从8个减少到4个。  

FDC2214数据表的第10.3节明确警告我们不要使用 FDC2214前面的热插拔传感器。  但是、TI 对三年前的这个 e2e 查询的响应如下:

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/871438/fdc2214-soft-robotic-sensor-capacitive-sensing-application

使我们相信、如果我们在 FDC 对该通道进行采样期间保持传感器与 FDC 输入的牢固连接、则可以接受每个 FDC 输入前面的2:1多路复用。 切换多路复用器以进入接下来的四个通道将在有效采样间隔之间发生。 [不确定我们是如何做到这一点的、但-一次只有一件事。]  

如果我们仅在非采样期间切换多路复用器、这种想法是否可行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    由于您必须应对的限制、如果您设置使用 FDC2214、这似乎是唯一可行的替代方案。
    正如您所知、我以前没有遇到任何人使用这种技术。 它可能已经存在、但尚未筛选出产品团队的反馈方式。
    作为一阶考虑、您需要配置时序等以考虑多路复用器开关。

    话虽如此、我们的客户报告说、在 FDC2xx 系列器件中、任何一款器件都几乎没有成功。

     FDC1004是否 支持您的应用?
    它也是电容式传感器、不需要电感 器、因为其前端不依赖于谐振电路。
    它具有16b 的动态范围和 ±15pF 的直接测量范围、可通过内部设置扩展至0至110pF 的范围。
     有关 FDC1004的更多信息、请参阅 E2E FDC1004常见问题解答。

    此致、
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John -感谢您回答我的问题并就 FDC2214的有用性发表评论。 在我将这个问题标记为解决后、我想再问一个有关 FDC2214的整体用途的一般性问题。

    此客户将在 II 类医疗保健监控应用中使用此部件(即中间风险、但不能维持生命)。 此产品需要获得 II 类器件的标准 FDA 批准。 这将需要许多人工月的验证和测试时间以及 FDA 批准所需的日历时间。 此外、客户还希望保持此器件的生产数量(5?) 年数。  

    我对您的问题是-我们是否从产品可持续性的角度来投注正确的芯片? 客户使用 FDC2214使其应用工作得非常好。 但是、我们不希望通过选择"错误"的传感技术来上游游泳。 FDC2214清楚地标记为"正在生产"。 也许这就是您为我们确认的所有内容。

    也就是说、我们将使用 FDC2214进行大量的开发工作。 如果您对该部件的最终可行性有任何见解、我们肯定会尽快了解您的顾虑。  

    标记   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    FDC2214确实在生产中、没有计划停产该器件或 FDC2xxx 产品系列中的任何其他器件。

    我们的许多 FDC2xxx 客户面临的主要挑战是 EMI。 这些器件没有内置有源屏蔽驱动器、因此 EMI 管理可能具有挑战性。  

    如果不了解更多信息、这就是目前可以说的所有内容。

    此致、
    John