当 在 TI 的 GUI 软件 Radar Studio 中设置 AWR1243器件 希望传输77GHz CW 音调信号时(正如我的 TI FAE 工程师 所建议的)、我遇到了以下问题:
我选择参数并逐步按下按钮、 在 ContStream 中,当我按下启用键时,电流突然从320mA 下降到155mA, 软件和设备之间的通信接口被切断。Radar studio 的输出显示以下消息。是否有人遇到同样的问题?
gm:构造函数
GM:2017年7月25日11:24:28日星期二
RSTD.Transmit ("/设置")
[11:24:29]
[11:24:29] ###正在运行启动脚本:"F:\DFP update vision\rf_eval\radarstudio \Scripts\Startup.lua"###
[11:24:29] RSTD.SetAndTransmit (“/Settings/Scripter/Display DateTime”,“1”)
[11:24:29] RSTD.SetAndTransmit ("/Settings/Scripter/DateTime 格式"、"HH:mm:ss")
[11:24:29] 脚本编辑被忽略:再次尝试 UnBuild()或在编译之前。
[11:24:29] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/dll"、"F:\\DFP update vision\\rf_eval\\radarstudio \\clients\LabClients.dll")
[11:24:29] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 0/use"、"true")
[11:24:29] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 1/使用"、"false")
[11:24:29] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 2/使用"、"false")
[11:24:29] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 3/use"、"false")
[11:24:29] RSTD.SetVar ("/Settings/Clients/Client 4/use"、"false")
[11:24:29] RSTD.SetVar ("/Settings/AL Client/Al dll"、"F:\\DFP update vision\\RF_eval\\radarstudio \\RUNTIME\\SAL.dll")
[11:24:29] RSTD.SetVar (/Settings/Clients/Client 0/GuiDll","")
[11:24:29] RSTD.SetVar ("/Settings/AutoUpdate/Enabled "、"真")
[11:24:29] RSTD.SetVar (“/Settings/AutoUpdate/Interval”,“1”)
[11:24:29] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/UpdateDisplay "、"真")
[11:24:29] RSTD.SetVar ("/Settings/Monitors/OneClickStart "、"真")
[11:24:29] RSTD.SetVar (“/Settings/Automation/Automation Mode”,“false”)
[11:24:29] RSTD.Transmit ("/")
[11:24:29] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\RD2016012\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[11:24:29] RSTD.BUILD ()
[11:24:29] RSTD.SaveSettings():设置保存到"C:\Users\RD2016012\AppData\Roaming\RSTD\config.xml"
[11:24:29] RSTD.Transmit ("/")
[11:24:29] RSTD.AL_BUILD ()
[11:24:29] RSTD.AL_LoadXml ()
[11:24:29] RSTD.Transmit ("/")
[11:24:29] RSTD.Al_Init ()
[11:24:29] RSTD.Clients_build()
[11:24:29] gm:初始化
[11:24:29] gm:加载了'F:\DFP update vision\rf_eval\radarstudio \clients\LabClients.dll'
[11:24:29] gm:1个客户机初始化
[11:24:29] GM:1个模块初始化
[11:24:29] gm:2选项卡 (s)初始化
[11:24:29] RSTD.Client_LoadXml()
[11:24:29] [RadarAPI]:启动 Matlab 引擎..
[11:24:32] [RadarAPI]:MATLAB 引擎已启动!
[11:24:35] [RadarAPI]:ar1.LoadSettings ('C:\Users\RD2016012\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[11:24:35] 测试=错误
[11:24:35]
[11:24:35]*** 脚本成功完成。***
[11:24:41] [RadarAPI]:打开 GPIO 控制端口()
[11:24:41] [RadarAPI]:状态:已通过
[11:24:41] [RadarAPI]:打开板控制端口()
[11:24:41] [RadarAPI]:状态:已通过
[11:24:42] [RadarAPI]:AR1.FullReset ()
[11:24:42] [RadarAPI]:状态:已通过
[11:24:43] [RadarAPI]:关闭板控制端口()
[11:24:43] [RadarAPI]:状态:已通过
[11:24:43] [RadarAPI]:关闭 GPIO 控制端口()
[11:24:43] [RadarAPI]:状态:已通过
[11:24:43] [RadarAPI]:AR1.SOPControl (2)
[11:24:43] [RadarAPI]:状态:已通过
[11:25:00] [RadarAPI]:AR1.Connect (7、921600、1000)
[11:25:03] [RadarAPI]:警告:已连接波特率115200
[11:25:04] [RadarAPI]:警告:已断开现有波特率
[11:25:04] [RadarAPI]:警告:尝试连接波特率921600
[11:25:05] [RadarAPI]:ar1.calling_isconnected ()
[11:25:06] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1243")
[11:25:06] [RadarAPI]:状态:已通过
[11:25:06] [RadarAPI]:AR1.SelectChipVersion ("XWR1243")
[11:25:06] [RadarAPI]:状态:已通过
[11:25:06] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\RD2016012\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[11:25:11] [RadarAPI]:ar1.DownloadBSSFw ("E:\\mmWavedfp_06\\mmWave_DFP_00.06.00.05\\firmware\\bss\\ar12xx_Bss.bin")
[11:25:11] [RadarAPI]:下载 BSS ROM 传统二进制文件。
[11:25:43] [RadarAPI]:ar1.DownloadMSSFw ("E:\\mmWavedfp_06\\mmWave_DFP_00.06.00.05\\firmware\\MSS\\binary\\ar1xxx_MSS.bin")
[11:25:43] [RadarAPI]:下载 MSS 旧二进制文件。
[11:25:57] [RadarAPI]:AR1.PowerOn (0、1000、0、0)
[11:25:57] [RadarAPI]:接收到未知的异步事件(0)
[11:25:57] [RadarAPI]:状态:已通过
[11:25:57] [RadarAPI]:ar1.SaveSettings ('C:\Users\RD2016012\AppData\Roaming\RSTD\ar1gui.ini')
[11:26:01] [RadarAPI]:ar1.RfEnable()
[11:26:01] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时
[11:26:01] [RadarAPI]:警告:MSS 固件版本不匹配!
[11:26:34] [RadarAPI]:ar1.ChanNAdcConfig (1、1、0、1、1、1、 1、1、2、1、0)
[11:26:34] [RadarAPI]:状态:已通过
[11:26:41] [RadarAPI]:AR1.LPModConfig (0、0)
[11:26:41] [RadarAPI]:状态:通过
[11:26:46] [RadarAPI]:ar1.RfInit()
[11:26:46] [RadarAPI]:接收到射频 Init 异步事件!
[11:26:46] [RadarAPI]:状态:已通过
[11:26:46] [RadarAPI]:时间戳、温度:0、0;APLL 状态、更新:1、0; SynthVCO1状态、更新:1、0;SynthVCO2状态、更新:1、 0;LODist 状态、更新:1、0;RxADCDC 状态、 更新了:1、0;HPFcutoff 状态、更新了:1、0; LPFcutoff Status、更新:1、0;PeakDetector Status、更新:1、 0;TxPower 状态、更新:0、0;RxGain 状态、 更新了:0、0;RxIQMM 状态、更新了:0、0;
[11:28:38] [RadarAPI]:AR1.DataPathConfig (1、1、0)
[11:28:38] [RadarAPI]:状态:已通过
[11:28:38] [RadarAPI]:ar1.LvdsClkConfig (1、1)
[11:28:38] [RadarAPI]:状态:已通过
[11:28:39] [RadarAPI]:AR1.LVDSLaneConfig (0、1、1、1、1、1、1、 1、0、0)
[11:28:39] [RadarAPI]:状态:已通过
[11:28:59] [RadarAPI]:AR1.ContStrConfig (77、9000、30、0、0、0、 0、0、0、0、0、 0)
[11:28:59] [RadarAPI]:状态:已通过
[11:29:28] [RadarAPI]:AR1.ContStrModEnable()
[11:29:28] [RadarAPI]:状态:失败、错误类型:RESP 超时