This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:使用 TDC1000-C200EVM 测量厚度时遇到问题

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612760/tdc1000-c2000evm-trouble-measuring-thickness-with-tdc1000-c200evm

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:TDC1000

尝试使用 TDC1000设置1MHz 传感器以测量塑料厚度。 理论上、这应该可以实现、但在无数次尝试反复设置所有内容后、我始终得到相同的结果:值约为38微秒。 我可以在示波器上读取 START、COMPIn 和 STOP 信号、它们在 START 和 STOP 信号之间具有相同的值。 将换能器与我要测量的东西配合使用时、该值不会改变、并且看起来根本不会改变。 有什么想法吗?  我是否需要其他模块或传感器? 我已经使用外部时钟尝试过3.4MHz 传感器、但结果类似;虽然这个值不同、但值不变。 在 advnace 中谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ed:

    您能否上传示波器捕获、并从 GUI 保存和发布您的 TDC 寄存器配置文件?

    此致、