This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:使用 TDC1000测量水箱水位的应用

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000-C2000EVM, TDC1000, PGA460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611921/tdc1000-c2000evm-application-using-tdc1000-for-measuring-water-level-in-tanks

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件: TDC1000PGA460

大家好、

我已经测试了 TDC1000-C2000EVM、我想知道 TDC1000-C2000EVM 是否适合此应用:测量高度介于4mts 和8mts 之间的容器中顶部的水位

在 TDC1000数据表中、测量水位的应用从底部完成(超声波传感器位于底部)、但我想知道是否可以使用来自 STEMINC 的相同超声波传感器从顶部而不是从底部执行测量。

此外、在论坛上、我找到了一些与我的应用相关的有趣答案、但我仍有一些问题。 例如、我为 TDC1000-C2000EVM 下载的 GUI 在"设置"选项卡中没有将时钟源更改为 CPU 时钟源的选项、因此我可以驱动40kHz 超声波传感器。 我知道水位测量是通过1MHz 超声波传感器完成的、但目前我只能访问40kHz 传感器、我想对其进行测试并查看一些结果。 我是否必须下载另一个 GUI、或者如何将 TDC1000-C2000EVM 的时钟源更改为与电路板时钟源不同的时钟源?

我发现评估板非常有趣、我想知道:

此评估板是否适合该应用? 如果 TDC1000-C2000EVM 不适合、是否还有其他评估板适合该应用?

我正在分别学习和使用超声波换能器。 我知道有发送器和传输器、我发现有收发器(一个数据包中包含 Tx 和 Rx)。 使用 TDC1000-C2000EVM、我找到了一个原理图、其中显示了传感器(正极引脚)连接到 Tx1和 Rx2 (模式0)、另一个连接到 GND、这是正确的吗? TDC1000是否适合单独包含发送器和接收器的应用、或者必须是收发器?

谢谢。

Jos é Villanueva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    我将首先回答您的 TDC1000-C2000EVM 问题。 遗憾的是、TDC1000-C2000EVM 上 TDC1000的时钟源只有板载8MHz 时钟或外部时钟。 没有使用 C2000生成的时钟的配置。 您可以通过 GUI 中的 TX_FREQ_DIV 寄存器调整传感器激励频率、但没有任何可用选项可使您精确到40kHz。 电路板上有一个未组装连接器、用于与外部时钟(EXT_CLK J9)配合使用。 这就是连接时钟信号的位置。

    对于如此长的4-8米空气距离、我认为 TDC1000不适合应用。 TDC1000的最大记录长度为8ms、在空气中(声速为343m/s)意味着它可以测量的最大值约为1.3米。 即使从底部经过水(声速为1400 m/s)测量、最大距离也将约为5.6米。 这更不用说通过空气衰减的困难。 对于该应用、PGA460是更好的选择。

    所有压电式传感器都是发送器和接收器。 TDC1000配置为使用单个传感器进行发送和接收、如果需要、也可以使用单独的传感器。

    此致、