This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007:断电模式

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612944/tmp007-power-down-mode

器件型号:TMP007

我想禁用温度读数之间的 TMP007功能、这样、任何 RFI 都不会产生噪声、从而阻止敏感接收器靠近传感器几毫米的位置。

是否可以使用配置寄存器(地址= 02h)中的 MODE 位来实现此目的?

根据我看到的情况、当 TMP007在运行期间处于转换开启模式时、物体估算的温度行为与一个状态不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是 MODE 位的用途。 您将需要在重新开启模式后放弃前几个结果。 该器件依靠自身的自发热来稳定其读数。