This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP007EASYCALEVM:TMP007EASYCALEVM:

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612866/tmp007easycalevm-tmp007easycalevm

器件型号:TMP007EASYCALEVM

您能否告知 TMP007EASHCALEVM 软件在软件启动时所做的配置是什么?

作为寄存器配置的一部分, TMP007EASYCALEVM 软件提供了什么写入命令?  

意思- TMP007EASHCALEVM 软件实际发送到 TMP007 IC 寄存器的内容是什么?  

如果您可以详细了解此内容、请进行批准。

从读取到读取下一个临时数据-寄存器配置和寄存器写入命令为 IC 提供了什么?  

您能否告知哪个 regiter write 命令实际上会触发 TMP007 IC 以开始测量?  

 TMP007EASYCALEVM 软件是否等待 IC 登录读取结束? 这实际上是如何执行的

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EasyCal 软件在启动时不执行任何初始通信。
    单击 Collect Data (收集数据)后、会将 Configuration Register (配置寄存器)设置为数据表中指定的默认值。
    然后、它大约每秒读取一次传感器电压和 TDIE 寄存器。 这是 TMP007的默认转换率。

    配置寄存器中的 MODE 位使能器件进行测量。 默认情况下为 on。