This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000-TDC7200EVM - SPI 读取

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611752/tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200evm---spi-read-out

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

我们正在使用 TDC1000-TDC7200EVM 开发水流速传感器。 我们希望无线传输数据。  

请指导我们从寄存器中读取数据并将其传输到另一个微控制器。  我们处于测试的开始阶段。

MSP430是否需要任何 JTAG 从寄存器中读取数据?

我们可以购买哪种无线器件、以便它可以从 EVM 板访问数据?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 TDC1000-TDC7200EVM GUI 的安装文件夹中、您可以找到板载 MSP430的完整固件源代码、以及 SPI 读取/写入和其他操作的示例。 您无需 JTAG 编程器即可与 MSP430进行通信。 您可以使用板载 USB 连接、并按照 EVM 用户指南中的说明进行固件更新。

    我可以为 TDC 器件提供帮助、但要获得无线连接方面的帮助、请在以下网址向他们的论坛中发布问题: e2e.ti.com/.../

    此致、