This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP103:断电后 TMP103 I2C 引脚状态

Guru**** 2381520 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP103
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607931/tmp103-tmp103-i2c-pin-status-after-power-down

器件型号:TMP103

团队、  

一位客户想知道器件断电时 I2C 引脚的状态是什么(即拉低、拉高或漏极开路)。 此外、您建议使用哪种上拉电阻器? 4.7K 欧姆是否正常?  

此致、  

Leroy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leroy、
    如数据表的第8.2.1节(设计要求)所述:
    " TMP103器件需要 SCL 和 SDA 引脚上的上拉电阻器。 上拉电阻值必须为
    因此不会超出 I/O 引脚的最大灌电流能力。 μF 建议使用0.01 μ F 电容
    电源上的旁路电容器"

    一旦您知道 I/O 引脚的最大电流、就可以轻松地计算上拉电阻值、同时考虑电源电压值(V+)。 4.7K 应该是可以的、但是请考虑到这些电阻器的值越高、那里"烧坏"的电流就越低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何塞、

    感谢您的快速响应。

    I2C (B1和 B2)的引脚状态如何? 当 TMP103关断时、这些引脚的状态是什么 (下拉、漏极开路或高阻态)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Leroy、

    让我检查一下这个、然后返回给您。

    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leroy、

    根据数据表、这些 引脚为开漏引脚。 这些引脚连接到 NMOS、内部拉至低电平。 如果器件断电、NMOS 将无法驱动引脚、则输出状态未定义。 因此、它具有高阻抗。

     

    希望这对您有所帮助。 如果您有进一步的问题、请告诉我。

     

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    实际上、我在数据表中看不到输出电流(IOL)。
    因此、我们无法计算灌电流。
    请帮助确认 IOL。
    谢谢。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose、

    我找不到数据表中定义的 IOL。(灌电流)
    因此、我无法计算上拉电阻器的值。
    请提供建议。

    此致、
    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VOL = 2mA 时、VOL 被定义。 我建议不要超过此电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的反馈、Ren
    但我认为这是 VOL 的测试条件、而不是最大 IOL 值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错、它不是最大值、但没有其他测试数据可供使用。