This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5032:冲击灵敏度

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/613193/drv5032-shock-sensitivity

器件型号:DRV5032

我正在考虑在会经常受到冲击的应用中使用霍尔效应传感器。  我在数据表中找不到抗冲击规格。  有人可以帮帮我吗?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、很清楚、您指的是高 G 力冲击、而不是 ESD? TI 霍尔传感器不比其他器件更容易受到 G 力的影响。 我认为、器件引线和 PCB 之间的焊点通常是由于高振动或冲击而出现故障的第一个因素。

    此致、
    关于