This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT87-Q1:当 VDD=3V 且温度为-150C 至20C 时的输出电压行为

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201-Q1, LMT87-Q1, TMP75-Q1, TMP102-Q1, LMT87

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610333/lmt87-q1-vout-behavior-when-vdd-3v-and-temperature-is--150c-to-20c

器件型号:LMT87-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3201-Q1TMP75-Q1TMP102-Q1LMT87

您好!

 

当 VDD=3V 且温度为-150C 至20C 时、请告知 VOUT 行为。

数据表具有以下特性、因此我认为 VOUT 精度约为+/- 6%、VOUT 运行正常。

您能否保证当温度从20C 降至-250C 时 VOUT 肯定会增加?

 


 

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toshio、

    -150C 超出了器件的规格。 我们无法保证超出数据表中所述的行为、因为条件未经过测试。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelvin-San、您好!

     

    感谢您的回答。

    我的问题中有一个错误。

    我想知道温度为-50C 至20C 时的输出行为。

     

    我想确认输出电压将像红线一样饱和、但当温度降低到-50C 时、它不会像绿线那样反向(降低)。

     

    如果您有或可以在 VDD=3.0时仿真温度和输出电压图、您能提供吗?

     


     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toshi-San、

    我相信、由于缺少余量、输出将像红色迹线那样饱和。 您是否观察到输出保留在-50C?

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kelvin-San、您好!

     

    感谢您的回答。

     

    我建议 LMT87-Q1和 TLV3201-Q1执行具有较大迟滞(100C 打开和30C 关闭)的温度开关。

    因此我想确认 LMT87-Q1输出在 低温下不像绿线那样工作。

    (我还没有在低温下测试 LMT87-Q1。)

     


     

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshi-San、

    另请考虑采用 TMP75-Q1的替代解决方案。  您可以使用比较器模式(TM)将 ALERT 引脚配置为以类似的方式触发。

    在比较器模式(TM=0)中、当温度等于或超过 T (HIGH)寄存器中的值时、ALERT 引脚被激活并保持有效直到温度下降到低于 T (LOW)寄存器中的值。

    此外、请查看 TMP102-Q1。

    开尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kelvin-San、您好!

    感谢你的建议。

    请回答以下有关 TMP75-Q1的问题。
    在以下情况下、请回答警报输出是否无效。
    (请告知警报行为是否如下。)

    1) 1)1)在上电后设置 T_low 和 T_high、环境温度低于 T_high、警报将取消置位。
    2)环境温度高于 T_HIGH 并发出 ALERT。
    保持 TMP75-Q1电源、并将温度降至低于 T_high 和高于 T_low、然后重新设置 T_high、T_low 和
    配置寄存器。
    由于温度介于 T_low 和 T_high 之间、警报输出被取消置位。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须执行软件复位或电源复位、以使案例二正常工作。 将 T_H 和 T_L 重置为相同的值不会重置器件。
    从数据表中:
    '通过使用常规调用复位命令复位器件、也可以清除 ALERT 引脚'

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kelvin-San、您好!

    感谢您的回答。

    您的回答解决了我对 TMP75-Q1的问题。

    我建议使用 TMP75-Q1、但客户希望使用 LMT87关闭温度开关功能、而不关心带处理器的比较器。
    您能回答我在2017年7月19日发布的问题吗?

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Toshi-San、

    在以下情况下、请回答警报输出是否无效。
    (请告知警报行为是否如下。)

    1) 1) 1)在上电后设置 T_low 和 T_high、环境温度低于 T_high、警报将取消置位。

    答<T_high :警报将取消置位

    2)环境温度高于 T_HIGH 并发出 ALERT。
    保持 TMP75-Q1电源、并将温度降至低于 T_high 和高于 T_low、然后重新设置 T_high、T_low 和
    配置寄存器。
    由于温度介于 T_low 和 T_high 之间、警报输出被取消置位。

    答:由于器件未复位(SW 复位或电源复位)、警报仍然有效。

    开尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kelvin-San

     

    感谢您对 TMP75-Q1的回答。

     

    但是、在我于2017年7月19日发布 LMT87-Q1问题后、我希望您回答。


     

    此致。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它的运行方式应该更像红线。