请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC1612 工具/软件:Linux
您好!
我正在尝试将 LDC1612与 Raspberry 相连、我认为数据采集是可以的。 但是、当我达到501数据时、我在打开 LDC_I2C_BUS 时出错、并且从器件不可恢复。
我正在使用:
Linux/i2c-dev.h
配置如下:
[{"idx":0、"id":"data_msb_ch0"、"值":"0x0fff"}、{"idx":1、"id":"data_lsb_ch0"、"value":"0xFFF":"0x000"、"0x000_ch1":"0x000"、"0x000":"0x000"、"0001":"0001":"0x0001":"0x000"、"0x0001":"0x000"、"0x0001":"0x0001":"0x000"、"0001":"0001":"0xFFF"、"0x000":"000":"0x000"、"0x000":"0001":"0x0001":"0x000"、"000"
我有一个2200pf 电容器和大约6uH 的电容器
我提前感谢您的帮助、
此致、