This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC112:DDC112

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612685/ddc112-ddc112

器件型号:DDC112

我无法理解输入充电/电流/集成时间设置、无法正确设置评估板以进行测量。  我的目标是在我具有的电路(在10-60uA 范围内)上进行电流测量并接收电压输出、以便我们能够正确测量电池上的电流消耗。  我们的电池电路可能存在电流消耗过大的问题、我需要精确测量我们拉取的电流、以帮助缩小下游 IC 可能从电池拉出的电流。  从所有规格来看、这款芯片看起来可以满足我的需求、但是、我在使用所需的设置时遇到了麻烦。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthiew、您好、

    在您的情况下、此器件的测量电流相当高、因此理想设置是最短的集成时间和最远的距离。

    在最大设置下、集成时间为333us、范围为1000pc。

    在这种情况下、最大集成电流为:

    Imax=1000pc/333us=3uA

    由于您要测量的电流要高于该电流的系数20,因此必须对电路进行相应调整。

    在该…中、您可以通过使用两个电阻器以某种方式减小积分器上的电流:如果两个电阻器相等、则流入积分器的电流将被除以2 μ A

    但是、在该配置中、还建议补偿 V-处的误差、

    实际上、此处的电流公式可以大致为:  

    i= Vin/R1 +(Vin- Error)/R2、其中 R2位于积分器侧。

    集成  电流越小、误差越小:因此您可以在积分器侧选择更大的电阻器。

    我希望这对您有所帮助、

    此致、

    Daniel

    编辑:更新了方程式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。  我想澄清几点:

    1.当你说 V-时、你指的是什么电压?

    2.此图中的 Pack 是什么?  ID 这是指电阻器网络、以减小积分器的输入电流?

    此外、您提到延长积分时间会导致更多误差、但会降低输入电流。  如何计算特定积分时间的误差?  我是否能够延长集成时间并增加输入阻抗以实现精确测量?

    感谢您的所有支持、

    Matt Anderson

    硬件工程师

    AJA 视频系统

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!
    我参考的电压是 Vin
    2.电池组与电池组相对应:您想采用哪种方式来实现它? 如果没有、您可以说明您希望如何将器件与电池组和负载一起使用?
    3、你一定可以做到:积分器侧的电流越低越好、那么你也可以增加积分时间! 但您需要保持电阻器的值足够高、以避免饱和。 如果使用精确的电阻器... 让我尝试计算不同集成时间的误差!
    此致、
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以轻松使用高阻抗电阻器.......... 我假设我们所说的是10M 或更高的电平吗? 就电池组而言、我想将积分器的输入从电池的 V+输出接至负载、这并不重要、但我们必须将这些电池留在电路板上、 因此将进入电路。 您使用哪些公式来计算误差? 因为我不得不分析运算放大器、已经有一段时间了、而且有点生锈了。 也就是说、我们的电路是两个并联的2450电池(标称值为3.6V)、每个电池通过一个二极管、然后进入电路。 我想在它们满足二极管的位置以及之后接通它们。 我们的电路简要描述如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    +Omid
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、
    实际上、您应该在低侧使用器件。
    在这种情况下、电阻器值不需要这么高、但 R2/R 比必须很高、因此只有一小部分电流会流过 R2、这也会降低误差。 让我来看看如何获取误差。
    此致、
    Daniel