This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:反射器的材料

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612795/iwr1443-the-material-of-the-reflector

器件型号:IWR1443

各位专家:

请告诉我们以下应用手册中使用的反光体的制造和材料类型。

"使用毫米波传感器进行系统性能测量"

感谢您的友好检查。
此致、
Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hitoshi 您好!

    此类测量中使用的反射器是典型 的"三角角反射器"。

    https://en.wikipedia.org/wiki/Corner_reflector

    这些值以各种雷达截面(RCS)值提供、用于表示具有等效反射的物体、以用于测量目的。

    雷达横截面- Wikipedia

    在测量中很重要的是反射器的"RCS"值。

    请尝试搜索 "麻黄素角反射器制造商" 或" 供应商"以查找此类反射器。

    谢谢、

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、
    请允许我向您澄清答案。
    遗憾的是、TI 不会披露应用附注中使用的三面角反射器的材料或供应商。
    但是、如果客户测量、典型的"麻黄素角反射器"会产生相同的结果。
    我是对的吗?
    此致、
    Hitoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hitoshi、

    没错。 它们通常只是由铝制成。 在此处查看 Millitech (现为 Smiths Interconnect)三面角反射器 :www.millitech.com/.../IS000095-TCC.pdf

    使用这些反射器的想法是、理想情况下、RCS 在相当宽的视场(类似于+/-60度)内应保持相对恒定、这就是测试中使用这些反射器的原因。 但在实际操作中、即使用于构造三面体形状的三个部分的角度存在微小变化、也会导致明显的非恒定方向性和视野缩小。

    这些反射器可用于初始传感器启动以及传感器的相位和增益校准。 但在开发过程中、测试应尽快转到实际应用目标。 无论是液位范围测量还是电力线、车辆、人员等 这实际上是开始开发信号处理并缩小线性调频脉冲配置范围以提供最佳性能的唯一方法。

    谢谢、
    Randy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、
    非常感谢您的友好解释。
    我们理解得很好、并会将此信息告知客户。

    再次感谢你。
    此致、
    Hitoshi