This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:无法在毫米波演示可视化工具中查看图

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612349/awr1642boost-no-plot-can-be-viewed-in-the-mmwave-demo-visualizer

器件型号:AWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1642UNIFLASH

您好!  

我根据  毫米波演示可视化工具中的用户说明配置了 AWR1642、串行端口配置正确且 连接了硬件、在"Configure"视图的控制台消息中配置了 cfg。

控制台消息如下所示:

%(%
已跳过

mmwDemo:/>%频率:77
已跳过

mmwDemo:/>%平台:xWR16xx
已跳过

mmwDemo:/>%场景分类器:best 范围分辨率
已跳过

mmwDemo:/>%方位角分辨率(度):15
已跳过

mmwDemo:/>%距离分辨率(m):0.044
已跳过

mmwDemo:/>%最大不模糊距离(m):9.02
已跳过

mmwDemo:/>%最大径向速度(m/s):1.
已跳过

mmwDemo:/>%径向速度分辨率(m/s):0.13
已跳过

mmwDemo:/>%帧持续时间(msec):100
已跳过

毫米波演示:/>%
已跳过

mmwDemo:/>sensorStop
完成

mmwDemo:/>flushCfg
完成

mmwDemo:/>dfeDataOutputMode 1.
完成

mmwDemo:/>通道配置15 3 0
完成

mmwDemo:/>adccfg 2 1.
完成

mmwDemo:/>adcbufCfg 0 1
完成

mmwDemo:/>profileCfg 0 77 429 7 57.14 0 70 1 256 5209 0 30
完成

mmwDemo:/>线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 1
完成

mmwDemo:/>线性调频脉冲配置1 0 0 0 0 2
完成

mmwDemo:/>frameCfg 0 1 16 0 100 1 0
完成

mmwDemo:/>guiMonitor 1 0 0 1
完成

mmwDemo:/>cfarCfg 0 8 4 0 5120
完成

mmwDemo:/>cfarCfg 1 0 4 2 3 0 5120
完成

mmwDemo:/>peakGrouping 1 1 1 1 255
完成

mmwDemo:/>multiObjBeamForming 1 0.5
完成

mmwDemo:/>sensorStart

但在图中 ,我看不到 X-Y 散点图的任何反应, 我认为这是无用的,但不知道原因是什么。

祝你一切顺利。

杨建

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jian:

    在尝试 GUI 之前、需要确保电路板上加载了正确的映像。

    请尝试毫米波 SDK 用户指南中的"刷写映像"步骤、该指南可在毫米波 SDK 安装的"docs"目录中找到。

    加载映像后、PC 和器件之间的通信建立后、"距离图"应显示蓝色图。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vaibhav

    我已根据"xWR16xx_MMW_USER_guide"和"mmWave_SDK_USER_guide"在 AWR1642中成功刷写了图像。

    但我不知道哪个<.bin>文件使用 GUI 是正确的。

    祝你一切顺利、

    杨建

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jian,
    对于 AWR1642、使用 Uniflash 工具刷写的 mmw 演示应用程序在"\mmWave_SDK v01.00.05\packages/ti\demo\xwr16xx\mmwm"文件夹中提供了"xwr16xx_mmw_demo.bin"。
    您能否确保可视化工具上使用的两个 COM 端口号都正确? 有关详细信息,请参阅 SDK 用户指南的“适用于 xWR14xx/xWR16xx 的毫米波演示”部分。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vivek。

    它运行良好。

    祝你一切顺利、

    Jian