https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611975/pga460-q1-pga460-q1
器件型号:PGA460-Q1我们使用此电路、与不同芯片通信时非常困难。 9600波特时序必须准确、否则它将不会通信。 有时它工作得非常完美。 有些 PGA 在此电路中工作、有些 PGA 不工作。 可以在示波器上看到 RX 数据、但没有 TX 数据。
=您看到此电路有什么问题吗?
= 9600波特是否需要精度? 我们从未遇到过其他设备的问题、数据显示在显示器上。
=5V 是引脚15上使用的理想电源吗?5V 是 RX、TX 的理想电源吗(我们尝试了高达5.5V 的电压、但没有改进)?
=当我们能够发送突发/监听时、OUTA 和 OUTB 上没有活动。 电路是否缺少任何东西?
谢谢、Peter