This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:水位高于20cm

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611969/tdc1000-tdc7200evm-water-level-higher-than-20cm

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

我正在尝试测量高于20 cm 的水箱中的水位。  是否有办法更改 GUI 界面、以便在"Graph"和"Tank Level"选项卡上、图形和图表可以显示20cm 以上时的水位是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Megan、

    在储罐液位选项卡上、尝试单击"储罐"旁边的任何数字。

    例如、单击20、输入80、然后在文本外部单击。 标记将自动缩放。

    对于该图、右键单击该图并选择"AutoScale Y"和"AutoScale X"以查看当前 ToF 数据的整个范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哇,很棒!! 非常感谢!