This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:两个 OPT8241如何防止它们面对面时相互干扰?

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/611641/opt8241-how-can-two-opt8241-prevent-from-interfering-each-other-when-they-are-coming-face-to-face

器件型号:OPT8241

 两个 OPT8241如何 防止彼此在面对面交流时相互干扰? 我知道激光是高频调制的、但  两个激光同时发射似乎是很可能的。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    两个相反的 ToF 摄像头将看到彼此的光源。 通常会在另一个摄像头的光源所在的位置出现饱和圆圈。 这是您无法做的事情。 但干扰可能会发生、更糟糕的是、当两个摄像头位于同一个表面上时、即每个摄像头的整个传感器都将看到另一个摄像头的干扰光线。 TI ToF 解决方案具有一个称为 SSCG 的功能、该功能对调制频率进行调制以避免多个摄像头之间的频率"碰撞"。 足够的频率分离可显著降低干扰。