主题中讨论的其他器件:IWR1443
在 LEVEL_SENSE_DEMO 项目中、如果我将"SAMPLE_RATE "设置为7.93MSPS (根据毫米波传感估算)、则所有测量的距离都为零、dis0=0、dis1=0、dis2=0、如果我将 SAMPLE_RATE 更改为8.2MSPS、则测量的距离为 dis0=3.4376、dis1=3.352msps、dis12=3.52m、I disrate = 3.286msps、不设为3.276msps、不设为3.52m、采样率为3.286msps dis1=3.1240 m、dis2=3.1808 m、如果进一步增大 sample_rate、测量距离会进一步减小、sample_rate 是否正确、是否应使用? 采样率和距离之间的关系是什么? (通常、高采样率将获得更高的精度、为什么不在这里、最大拍频为7.14MHz)
谢谢、