请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的 TI:
我正在设计一款产品、并已选择 TMP007来满足我们的温度传感需求。 我们的设计采用双面柔性 PCB、厚度为0.2mm、聚酰亚胺硬化剂。 我遵循了您的白皮书中提供的布局建议、我还随附了布局图片供您参考。
问题是,我们的 TMP007传感器(10选3)的拾放机械故障率为30%。 在柔性 PCB 上安装 tmp007的想法是否过于雄心勃勃、或者我可以通过一些方法优化布局以获得更好的性能?
请注意、tmp007位于回流的第一侧、下一侧是相反的一侧。
谢谢、
定时器