This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:模拟中 HPF 的响应曲线

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610630/iwr1642-response-curve-of-hpf-in-analog-if

器件型号:IWR1642

您好!

我的客户询问模拟 IF 中 HPF 的响应曲线。 请提供帮助吗?

我已经将下面的帖子中的信息分享给了客户、但他们仍然要求提供曲线。

e2e.ti.com/.../605171

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    有两个 HPFS、转角频率由用户编程(最低为175Khz 和350kHz)。 这两个滤波器都具有20dB/十倍频程的衰减。

    对此,
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、

    您是否为每个 HPF 都有相关曲线?

    启用两个 HPFS 后的曲线如何?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    这是我的图。  我上次尝试向您发送衰减设置。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joes、

    您分享的图中的 x-plot 和 y-plot 有什么含义?

    不同曲线颜色的含义是什么?

    此数字是否与 HPF 相关?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chris、您好、Y 轴是增益(-db 是衰减)、X 轴是频率。 彩色图是不同的组合
    HPF1和 HPF2。 我们必须询问 Cheband 的具体组合、即蓝色方块为175k 和350k。

    正如 Vivek 所指出的、有两个滤波器级联以实现更高的下降率。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    HPF1和 HPF2位于混频器之后、而在 ADC 之前、它们处于模拟 IF。
    如果您需要更多信息、我发送的图形就是我们拥有的图形、我们必须从 Chehan/Vivek 获取数据。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Radio-Joe">彩色图是不同的组合
    HPF1和 HPF2。 我们必须询问 Cheband 的具体组合、即蓝色方块为175k 和350k。[/引述]

    Joe、

    请帮助提供图中每种颜色的详细组合。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    这是带注释的图。

    此致、

    Joe Quintal