This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AWR1443BOOST:将 SPI 与 AWR1443配合使用

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612985/ccs-awr1443boost-using-spi-with-awr1443

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1443IWR1443

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经了解到、AWR1443升压仅支持邮箱接口、而不支持 SPI。 我希望能够将原始位置数据从 AWR1443升压转换到 MSP430、以便它可以使用这些数据来停止电机。 这全部用于碰撞检测。 是否可以在 AWR1443上使用 SPI?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Saad、

    IWR1443 (和 AWR1443)具有用户可编程的 Cortex R4F 处理器、可对其进行编程以通过 UART 端口发送数据。

    我们有一个 TI-Design、它通过 SPI 接口为前三个物体发送位置数据、并由 MSP430 EVM 接收

     IWR1443 77GHz 液位变送器功耗优化参考设计


    请查看上述设计指南和软件实施、这应该是您所需实施的良好开端。

    谢谢、

    Vaibhav