This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:如何让 AWR1xxx 传输信号信号?

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/610582/awr1243-how-to-let-awr1xxx-transmit-signle-tone-signal

器件型号:AWR1243
主题中讨论的其他器件: IWR1443

大家好、Chanpion、
  我的客户想要在特定频率下测试相位噪声、他们想要知道如何配置芯片以在特定频率下传输单音信号。

谢谢、
Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    对于 AWR1243,他们可以使用 Radar Studio 工具,可以选择 Continuous Stream。 这将以固定频率发送 CW。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、
       感谢您的回复。 我现在很清楚。

    此致、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    在毫米波演示中、是否还可以使用0的斜坡斜率对 IWR1443/1642执行同样的操作?

    谢谢、François。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francois 您好、
    不建议使用斜率0。 该 SDK 将在下一个版本中支持连续流模式、可用于1443和1642器件。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    非常感谢。 相关知识。

    此致、
    François μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    我在 Radar Studio 中测试了连续模式、但它与一些概念相混淆。 您能帮助澄清一下吗?
    在连续模式下捕获的 ADC 数据的含义是什么? 它是否仍然是从物体反射信号中采样的 ADC 信号?
    2、这次我们使用单音信号、而不是 FMCW 信号。 我们如何在后处理图中看到对象?

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    没错、它是同一个 ADC 采样 IF 信号。
    此模式不用于查看对象,因此,正如您指出的那样,使用 CW 将无法看到对象。 这是一种模式、可用于独立 TX 测试(不要查看 ADC 数据、而只查看 TX 射频输出) 或可能的环回测试、其中 TX 输出的 CW 反馈到 RX、您可以看到任何杂散或本底噪声的频谱。 它仅用于调试和测试。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、
        感谢您的回复。
         我们能否在 Radar Studio 中设置 TX-RX 回送?

    谢谢、
    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    回送在外部完成(默认情况下)。 因此、在 RADAR Studio 上无需执行任何操作、只需将 TX 输出连接到 RX 输入、通常使用波导连接完成。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    谢谢。 我现在很清楚。

    此致、
    Adam