This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:关于 P1dB 值

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612450/awr1642-about-p1db-value

器件型号:AWR1642

您好!

 您能否澄清数据表(SWRS203-2017年5月) P.30上接收器1dB 压缩和带内 P1dB 压缩之间的差异?

提前感谢您。

阿特苏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atsu、
    带内压缩与超出 ADC 信号范围(达到最大代码字)的带内信号(在所需的 IF 带宽内和 HPF 滤波器带宽之外)相关。 P1dB 压缩点与 RX 链中的前端饱和有关、这通常在非常强的带外信号中可见。 带外信号将在 ADC 处被滤除、但 LNA 仍会看到它、并且可以通过非常强的信号(>-5dBm)达到饱和。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、
    谢谢。
    然后、您是否会告诉我是否可以绕过 LNA 以实现非常接近的目标?

    此致、
    阿特苏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Atsu、
    LNA 不能被旁路,但您可以将增益降低至低至24dB。 由于 LNA 可接受高达-5dBm 的输入电平,因此您也不会对非常近的对象产生问题。
    您还可以调整 HPF 截止频率以防止 ADC 饱和。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Vivek-San。

    我要试一下。

    阿特苏