This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/LDC2114:重新发布 LDC2114EVM:MSP 软件的源代码

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC2114EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612336/starterware-ldc2114-repost-ldc2114evm-source-code-of-msp-software

器件型号:LDC2114

工具/软件:Starterware

您好!

在2月的一篇文章中、您提到 LDC2114EVM 的源代码将在下一个中提供  

软件版本。

现在我看到、在发行版1.9.2中、只有.txt 文件可用。

源文件将来会再次提供吗?

此致、

克莱明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    没有发布 MSP 源代码的暂定日期。 但是、我们可以为您提供 一个 Linux 驱动程序 、该驱动程序列出了代码的基本构建块、您应该能够将其用作参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Varn:

    感谢您的 anwer。 我将使用它作为参考。 非常感谢