请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LDC2114 主题中讨论的其他器件: FDC2212、 FDC2214
大家好、团队成员
我的客户正在寻找低余弦接近感应解决方案、我尝试使用 LDC2114作为电容式传感器来实现这一目标、并遇到几个应用问题:
- 在具有外部时钟的其他 LDC 器件中、Datan=fsensor/fclock、但 LDC2114不需要外部时钟。 我想知道 fsensor 和 Datan 之间的关系。
- 如何根据我的感应范围计算传感器金属焊盘尺寸? (感应距离和传感器尺寸之间的关系?)
- 如果传感器的尺寸受 PCB 空间的限制、是否有任何方法可以通过更改 LC 振荡电路参数来减小传感器尺寸? 这种方法是否会对分辨率产生一些副作用?