This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264:DDC264CK 关于模拟功率和数据速率

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/609857/ddc264-ddc264ck-about-the-analog-power-and-data-rate

器件型号:DDC264

:先生你(们)好

   我注意到 DDC264C 和 DDC264CK,它们是模拟电源的不同电压要求。 我 想是这样。 更高的电源精度 支持更好的数据速率。 对于 DDC264CK、如果我的电源是4.85至5.15。 可以正常工作。 但数据速率可能无法达到6K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lei、

    我对我的答复拖延表示歉意。
    是的、由于速度限制、更高等级的器件(DDC264CK)的电源电压规格更严格。
    器件尚未在列出的条件下进行测试(DR = 6kSPS 时 AVDD < 4.9)。