This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:EVM GUI 源代码?

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC1004EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612741/fdc1004evm-evm-gui-source-code

器件型号:FDC1004EVM

大家好、我正在寻找一个指向支持使用 FDC1004EVM 的 USB 接口的软件库的链接;是否提供此链接?  EVM GUI 的源代码应该足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tom Hanks3、

    您可以参阅 SensingSolutionsEvm_Protocol_0v1 Java 脚本文件、了解 GUI 和 EVM 之间的 USB 通信协议。 该文件位于 感应解决方案 EVM GUI 安装文件夹中的 PC Gui\node_modules\SspEvmNodeJS 下。

    请确保更新到 GUI 安装文件夹中的最新固件。

    此致、