请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMP007
大家好、我的目标是使用多个 TMP007传感器来测量任意液体的温度、该液体存储在气缸 容器中(r = 40mm、h = 150mm)。
我认为金属容器适合我的用途。
感谢 Ren Schackmann 的回复、
金属不允许红外辐射通过。 这是可以的、因为金属具有很高的导热性。 这意味着金属瓶的温度应与内的液体相同。 TMP00x 器件和其他类型的热成像器件将测量金属瓶的温度。 理想情况下、应将金属瓶涂为黑色、以使其具有较高的辐射率。 抛光金属的辐射率很低、难以测量。
有关 TMP00x 辐射率的更多信息、请参阅 E2E 上的 IR 常见问题解答。
我 ε 出现这个问题是因为我对物体辐射率(Δ I)和热导率之间的关系感到困惑。
"金属不允许红外辐射通过。"
虽然金属具有很高的导热性、
使用金属(即使是未抛光的黑色漆)作为这种特殊用途容器的材料、这是一个不好的选择
由于 TMP007接收红外信号、而金属无法将红外发送到传感器?
如果金属是一个不好的选择、是否建议使用其他材料?