This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:近距离传感器精度

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612730/iwr1443-sensor-precision-at-close-range

器件型号:IWR1443

您好!

我们的 IWR1443传感器应用要求在近距离(<1m)处具有高精度(~1mm)、以感应移动速度较快的液位。 这是我们认为传感器可以根据许多产品介绍视频中所做的"微米精度"陈述实现的目标。

但是、对于我们当前使用的 EVM、根据一些在线文章、距离分辨率不能设置为小于3.75cm。 我知道、使用雷达传感器时、精度是线性调频脉冲长度的函数、因此我想知道是否有方法可以缩短线性调频脉冲长度、从而可能影响距离精度、从而提高近距离精度。 此外、根据使用 EVM 进行的测试、似乎即使传感器仅以3.8cm 的增量显示峰值(表示已识别的物体)、但理论上可能能够估算出更精确的距离、例如、如果物体的真实距离为9cm、 它可能在8cm 处显示高峰值、在12cm 处显示略低但仍然显示高峰值。 这表明、尽管它只能以增量(通过其物理线性调频脉冲长度限制)真正检测物体、但具体而言、在近距离时、似乎始终可以根据两个峰值估算真实距离。 因此、我们想知道是否有方法可以直接提高其精度-也许是以远距离能力为代价-或者是否有更有效的方法可靠地计算距离/信号强度图中显示的两个峰之间的真实距离。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可能会对该主题感兴趣,请阅读:

    e2e.ti.com/.../599055


    希望这能有所帮助!

    Christophe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Christophe!

    您好 Saurav、

    除了 Christophe 提到的主题外、还请查看以下文章、其中介绍了有关高精度测量的注意事项。

    e2e.ti.com/.../597434

    精度是距离分辨率、SNR 以及 FFT 分辨率(也称为距离库间分辨率)的函数。 应可实现1mm 的精度、但如上一篇文章中所述、对于微米精度、在进行多次测量时、目标需要保持静止几秒钟。 对于毫米级精度、您也会有类似的注意事项。

    我们在 TI Resource Explorer 上提供了4K FFT Lab (以及分步用户指南)。 本实验演示了如何在软件中修补4个1024点 FFT (硬件限制)以实现4K FFT、从而实现更高的距离精度。 您可以使用 Resource Explorer 直接在 CCS 中下载和导入工程。

    dev.ti.com/.../


    此致
    尼廷