This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:Vital Signs Lab 不会导入 CCSv7.2

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607381/iwr1443-vital-signs-lab-does-not-import-in-ccsv7-2

器件型号:IWR1443

您好!

在 CCS 论坛中打开了有关此主题的主题(链接)、我认为该主题未得到解决。 在新的 CCSv7.2桌面版安装中导入工程失败、并出现相同的错误"Device-id 'IR1443' is not recognized (无法识别 Device-id 'IR1443')";在 CCS Cloud 中导入工程时也是如此。

将 文件 vitalSigns_lab.projectspec 中的"器件"设置为 IWR1443而不是 IR1443可修复导入问题。 不过、在链接和二进制闪存文件生成步骤期间、由于 MMWAVE_SDK_DEVICE 和 MMWAVE_SDK_DEVICE_TYPE 之间存在混淆、似乎还存在其他问题。 我附加了一个 projectspec 文件、该文件在我的环境中的整个构建过程中都有效。 最好对该文件进行双击检查。


谢谢、
François μ A。

e2e.ti.com/.../vitalSigns_5F00_lab.projectspec.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francois 您好、

    CCS7.1上刷新了当前版本的生命体征、看起来 CCS 的更新版本似乎与我们的项目规范文件存在一定的不兼容性。

    请尝试坚持使用 CCS7.1、我们将更新或流程以反映必要的要求。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Francois、

    JFYI:毫米波培训系列(v 1.2.1)的新版本可在 dev.ti.com/.../上找到、您可以直接从 CCS Resource Explorer 下载该版本。 此版本更新了项目以与 CCS v 7.2兼容(并保持与 CCS v 7.1的兼容性)。 是否可以将此答案标记为已验证问题是否已解决?

    谢谢
    尼廷