This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70EVM:独立式 LMT70输出比 LMT70EVM 更低的电压(更高的温度)

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70, LMT70EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612192/lmt70evm-standalone-lmt70-outputting-lower-voltage-higher-temperature-compared-to-lmt70evm

器件型号:LMT70EVM
主题中讨论的其他器件:LMT70

我将 LMT70 (LMT70EVM 已拆分)连接到 Arduino Uno、并将其 TAO 输出与桌面软件报告的 LMT70EVM 输出进行比较。 在室温下、独立芯片的 TAO 为~955mV、而 EVM 始终报告~982mV;这是4-5°C 的差异。 独立 LMT70的 VDD 为2.7V、T_on 为2V、TAO 连接到基准电压为1.5V 的10位 ADC。 在 ADC 输入之前、我将从 TAO 到接地端使用100nF 电容器。  如何获得准确的温度读数?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yash、

    系统精度由 LMT70器件和 Arduino 的 ADC 决定。 检查 Arduino 的 ADC 规格(参考、增益和偏移误差)。

    开尔文