This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642:加电/断电序列

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/607466/iwr1642-power-on-off-sequence

器件型号:IWR1642
Thread 中讨论的其他器件: AWR1642

您好!

我的客户询问 IWR1642的开/关序列信息。

我建议客户从 EVM 复制电源设计、但他们仍在要求提供此类信息。 请提供帮助吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、
    如果您参考 AWR1642数据表第5.10节、则可以找到上述电源定序和复位时序。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    正如 Vivek 所指出的、电源排序是所有电源轨都达到标称值、正如数据表所示、然后有几毫秒的延迟、然后 nRST 被释放。

    第5.4节具有电源限制。

    图5-2显示了释放 nRST 之前、电源稳定后的3ms 时间。

    表5-2显示了1.8V 模拟输入和1.3V 模拟输入的纹波和噪声相关的电源质量。

    对于直流电源设计、EVM 是一个很好的起点。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    由于我们在一周内未看到此主题的活动、因此我们将考虑关闭此帖子。 如果您有其他问题、请打开另一个帖子。

    谢谢、
    Randy