This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM135:LM135H 军用级

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/612231/lm135-lm135h-military-grade

器件型号:LM135

此温度探头的读数从室温开始、室温约为22.8C 至75C。 当我们达到75°C 时、温度开始以降序的读数读出。 一直到-200+C 在我的转换中,我将其设置为(value*100)-273。 在达到最大75C 之前、所有这些都可以正常工作 我有什么问题吗? 我有2个传感器、它们都在做同样的事情。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    请按照数据表图12中的建议配置连接电位计。 请注意、电位计连接到5V 电源、而在示例中、电位计连接到输出、调节和 GND。

    开尔文